This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:OPA810

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387427/opa810-opa810

器件型号:OPA810
Thread 中讨论的其他器件:THS3491

工具与软件:

1.如何用运算放大器产生负电容值、频率响应为20Mhz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明一下您希望使用运算放大器设计的整个系统、电路以及哪些负电容值?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要获得等效负 电容以将相位裕度和频率响应提高到30Mhz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周先生、您好!

    您能否分享所需的放大器增益、电源电压配置以及放大器的负载?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    易用。

    这个东西端子上的等效负电容为-ceq = C *(R2/R1)。

    但是、此运算放大器的 GBW 应远高于(您的频率范围)*((R2+R1)/R1)。 例如、如果 R2=R1、并且您的范围为20MHz、我会使用具有100MHz GBW (至少为50MHz)的运算放大器。 另一个问题是、为了在连接到任何电路时实现可靠运行、C 应限制在运算放大器能够驱动的最大容量范围内。 运算放大器的 GBW 越高、该 Cmax (通常)就越小。 R1和 R2应相对较小、以免对稳定性造成不利影响。

    所以,总之,不要指望你能创造一个"巨大的"负电容,但大约-100pF 是不那么困难的。 当然、如果您只需要用仿真的负电容补偿较小的正电容、会更容易。

    当然、该运算放大器会将其输入端子上的信号放大(R2+R1)/R1倍、因此应限制输入信号幅度、使运算放大器不会削波。 无需赘言、这同样适用于转换速率-运算放大器的转换速率不得在最大(20MHz)频率和最大预期输入振幅处受到削弱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否具有带 LT *** 模型(op)的 CFOA 可以实现-ve 电容?  

    关于转换率:500V/us 或以上

    工作电压:+-15V

    带宽> 100Mhz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道。 我不为 TI 工作、建议您仅通过 Google 选择 TI 和 Analog Devices 提供的运算放大器树。 通常、获取+/-15V 超高速运算放大器并不容易。  其中大多数都是5V、+/-5V。 ADEL2020与带宽稍短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADEL2020有利于驱动电容性负载、这在此应用中可能至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    THS3491可满足您设计中的压摆率和电源轨要求。

    此致!

    ALEC