This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321-N:LMV321-N—电压

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1391142/lmv321-n-lmv321-n---voltage

器件型号:LMV321-N
主题中讨论的其他器件:LMV321

工具与软件:

我们有一个具体的案例、我们需要作出一些澄清。 通常、我们的电路在输入端3.3V、输出端3.3V 的条件下工作、但我们有一些单元的元件在输入端具有3.3V、在输出端具有2.8V
我们在下面进行了换用 ABA、以检查故障是否来自部件或部件、而部件仍在已知良好的部件中出现故障、因此我们需要了解部件为何无法按预期工作? 元件的引脚3用于反馈功能? 我需要看到哪个电压反映在输出上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alondra、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    LMV321的输入共模电压范围(VCM)为电源电压减去1V。 在本例中为2.3V。 该值考虑了温度和一些裕度。  

    如果两个输入均为3.2V、则 Vcm 将远高于2.3V;2.3V 的 Vcm 最大值可防止出现意外输出电压。

    2.8V 是由于违反数据表 VCM 规格而导致的意外输出。  我建议使用轨到轨输入共模运算放大器 、如 TLV9001UIDBVR