This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193QML-SP:请参阅/SEL 测试数据5962R9452602VGA

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM193QML-SP, LM139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382209/lm193qml-sp-see-sel-test-data-5962r9452602vga

器件型号:LM193QML-SP
Thread 中讨论的其他器件: LM139

工具与软件:

大家好、我正在查找 5962R9452602VGA (LM193QML-SP)的 SEE/SEL 测试数据我看到了一个主题:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1005920/lm193qml-sp-see-set-let-reports

一些附加信息是私下共享的。 如果您能获得这些数据、我们将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    我们可能提供的任何报告都在产品文件夹的"技术文档"部分:

    https://www.ti.com/product/LM193QML-SP#tech-docs

    辐射测试结果包含在 QCI 系统页面底部的"E 组批次摘要报告"表格中、作为附件:

    示例:

    qci.itg.ti.com/.../reportGroupE

    很遗憾、处理此器件报告的人员直到下周一才下班、因此我目前不知道除了上述数据之外是否还有其他数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、您只需办理入住手续、看看您的同事是否可以提供其他数据?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提醒...让我来看看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    对不起的延迟...我虽然张贴了这个.

    我们找不到实际数据。 这是很久以前的事了。

    但 LM139/193是最早研究辐射效应的器件之一、并且有几篇论文

    其中一篇论文以应用手册的形式放在 LM139文件夹中。

    还有一篇 IEEE 论文"支持候选 NASA 程序的单粒子效应质子和重离子测试结果"提到了 LM139测试结果。

    我们无法发布 IEEE 论文的副本、因此您必须获得一份副本:

     https://ieeexplore.ieee.org/document/483259

    我们的专家简单地说:

    "它是纯双极乘积、因此 SEL 可能会出乎意料。"