This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA819:输出偏置电压异常

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA819

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1390874/ina819-the-output-bias-voltage-is-abnormal

器件型号:INA819

工具与软件:

嗨团队:

  我有一个问题要问你。 使用条件:INA819用于电流采样、而应用方案是高端电流采样。 相关接线图如下所示。 问题描述:在室温下使用 INA819一段时间后、输出偏置电压异常。 例外情况如下:当 V1=V2=0时、VO 的输出偏置电压(INA819)约为0.1mV;当 V1=V2>1V 时、INA819输出偏置电压(INA819 -INA819 VO)约为0.5~0.8mV。无故障 IC 的输出偏置电压不随输入共模电压而变化。 即、正常 IC V1=V2>0.1V 时的输入电压、输出偏置电压也约为0.1mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队:  

    我的 INA819的放大增益为39。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否使用以下工程师计算器验证您的设置所适用的 INA 的线性工作范围?  

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    使用模拟工程师计算器、我可以看到最小差分电压为-303.846mV。 最大差分电压为303.846mV。 可施加到 Vin+和 Vin-引脚的最大电压分别为0.152V 和-0.152V。 因此、施加1V 电压超出线性工作范围、结果出乎意料。  

    您将基准电压设置为多少?

    此致、  

    Chris Featherstone