This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001-Q1:电流检测运算放大器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA139-Q1, TLV9001-Q1, OPA2991-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382075/tlv6001-q1-current-sensing-opamp

器件型号:TLV6001-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9001-Q1OPA2991-Q1、INA139-Q1

工具与软件:

您好!

客户尝试将分流电阻器放置在位置1并检测电流。

但是、始终进入 VBAT、导致暗电流问题。

我们正计划将其置于位置2并检测电流。

当 CW/CCW 工作时、位置2会将分流电阻器两端的电压改变+/-。

请推荐能够同时检测这两种情况的产品。

电流规格: 峰值:5A~30A、标称值:15A

如果没有产品推荐到位置2、我可以在位置1使用 TLV9001-Q1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一些电路可同时测量正电流和负电流。 请展示您的测量电路以及 VBAT 和运算放大器电源的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    您可以使用的器件还取决于您计划使用的分流电阻器值。 在以下示例电路中、通过将输入电压偏置至高于 V-并允许输入电压在任一方向摆动而不进入运算放大器的共模或输出限制、可实现双向电流检测。 可以在此处执行类似的操作。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa223b/sboa223b.pdf

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    电源0~ 36V

    I =5A ~ 30A

    使用2 mΩ 时将使用分流电阻器。

    请推荐经过 Q100认证的高侧电流感应产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    如果运算放大器电源为36V、我会推荐使用 OPA2991-Q1。 这可以采用与上述示例电路类似的方式使用。 如果您对如何实现这一点有疑问、敬请告知。

    请注意、7月4日是美国假期、回复可能会延迟。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测得的电压介于10mV 至60mV 之间。 放大器的输入偏移误差应该远远小于这一值;OPA2291-Q1就没有问题了。

    但是差分放大器电路对电阻器容差很敏感;如果您关心精度、可以使用带有集成匹配电阻器 (如 INA139-Q1)的电流检测放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    Vbus 为9至16V

    系统负载已成为直流电机、因此它将在 MAX 30A 之前使用。

    请指导我如何配置 R1、R2、R3、R4和 Rshunt 的元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Cho、

    如果已选择2m Ω 的分流电阻器、那么您的 MCU ADC 的最大电压范围是多少?

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    据说 MCU 的 ADC 输入可高达5V。

    还有其他需要检查的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Cho、

    如果分流电阻器为2m Ω、则最高输入电压为+/-60mV。 如果您将输出共模设置为2.5V、并希望尽可能扩大运算放大器的线性范围、您将在输出端从0.1V 摆动到4.9V。 要调节60mV 到该电压、您的增益需要为40V/V、而您将需要一个从第二个运算放大器进行缓冲的2.5V 基准电压。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jerry、你好

    1.流经30A 的电流源成为一个电池,如下图所示。

    即使电压从9伏变为16伏、能否检测到电流?

    2.在电路配置如下的情况下,流过 R1 (分流电阻)的电流似乎可以被检测到从-30A 到30A 的范围内。

    是否可以检测流过分流电阻的双向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    是的、放大器输入端的电压只是 R1上的差分电压。

    我不确定我是否理解第二个问题。 如果感测到的电流可能为-30A 至30A、那么流经分流电阻器的双向电流难道不是-30A 至30A 吗?

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    是的、-30A 至30A 是流经分流电阻器的双向电流。

    我了解原理图的如下操作。

    是这样吗?

    当电流流向 CCW (0A 至+30A)时、VF1将输出2.5V 至5V 的电压。

    当电流流向 CW (-30A 至0A)时、VF1从0V 至2.5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    正确。

    此致!
    Jerry