This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:用于测量1MHz 范围内交流电流的带宽和压摆率

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293, INA296B, INA296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389068/ina293-bandwidth-and-slew-rate-for-measuring-ac-current-in-1mhz-range

器件型号:INA293
主题中讨论的其他器件: INA296BINA296A

工具与软件:

大家好!

我将需要测量交流电流并观察其频率特性(高达1MHz)。
我选择了 INA293来执行此任务、但作为一名经验不多的初学者、我想问三个问题:

——

μs、压摆率指定为2.5V/μ s。 我知道、2.5V 是指输出电压的变化。 但是、我担心这可能太低而无法跟随1MHz 信号、并且我担心可能会产生误解。 我认为这是输出电压的变化、而不是 Vsense 的变化、这是正确的吗?

2.从数据表中的第7.3.1.1节和图7.1节中、我得出带宽取决于 Vsense、1MHz 带宽需要相对较大的输出电压。 我要测量1MHz 范围内的电流、因此我尝试在图7.1中选择了适合1MHz 带宽范围的电阻器。 根据图7.1中的数据、我考虑了使用能够实现1MHz 带宽的最小输出电压值来替换公式3中的 VSN 部分、从而确定电阻值。 这种方法是否合适?

3.能否在图7.1中提供 INA293x1、INA293x2和 INA293x3达到1MHz 带宽时的特定输出电压值?

——

我要测量的交流电流的最大值为1A。 理想情况下、我希望能够至少测量到大约1mA。
如果有任何其他 IC 更适合此用途、我非常感谢您的建议。

此致、
Yohzan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohzna、

    感谢您使用 E2E 回答您的问题。   

    Unknown 说:
    1. 压摆率 μs 为2.5V/μ s。 我知道、2.5V 是指输出电压的变化。 但是、我担心这可能太低而无法跟随1MHz 信号、并且我担心可能会产生误解。 我是否正确地认为这是指输出电压的变化、而不是 Vsense 的变化?

    我们有一个介绍压摆率与带宽的视频。

    Vidoe: https://www.ti.com/video/6310291491112#:~:text=Slew%20rate%20can%20be%20specified,for%20the%20small%20signal%20response

    Presnetation: https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/9/3816841626001/6310291491112.mp4/subassets/slew_rate_and_bandwidth.pdf

    Unknown 说:
    2. 从数据表的第7.3.1.1节和图7.1中、我得出带宽取决于 Vsense、1MHz 带宽需要相对较大的输出电压。 我要测量1MHz 范围内的电流、因此我尝试在图7.1中选择了适合1MHz 带宽范围的电阻器。 根据图7.1中的数据、我考虑了使用能够实现1MHz 带宽的最小输出电压值来替换公式3中的 VSN 部分、从而确定电阻值。 这种方法是否合适?

    有。  通过增加 Rshunt 来获得更大的输入电压以满足您的带宽要求将有效。  µs 这会降低功耗、您可以增加增益选项、或使用我们的 INA296、它具有更高的压摆率和8V/μ s。

    Unknown 说:
    3. 您能否在图7.1中提供 INA293x1、INA293x2和 INA293x3达到1MHz 带宽时的特定输出电压值?

    该图表是典型图、确切值因器件而异。  我会使用这张图来估算这些值。  如果这太大、我会根据您的精度要求来查看 INA296A 或 INA296B。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!
    非常感谢您的答复。
    如果可以的话、我有一个问题。
    INA296数据表未提及带宽和 Vsense 之间的任何相关性。
    与 INA293不同、对于 INA296、这是否意味着无需增加输出电压来获得带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yohzan:

    正确。  也是双向的。  如果您使输出饱和、则会有恢复时间。  这意味着、如果输入处于负电源轨或正电源轨、则需要一些时间从该电源轨恢复、但这通常是所有放大器。   

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    非常感谢。
    这解决了我的问题。

    再次感谢、此致、
    Yohzan