This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2990:OPA2990

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, TINA-TI, PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387290/opa2990-opa2990

器件型号:OPA2990
主题中讨论的其他器件:THP210TINA-TIPGA855

工具与软件:

您好、我需要单端至差动转换器电路任何参考设计、敬请建议。

要求:

1.using 运算放大器或任何其他器件。

2.input (0-5V ) 我需要输出-10/+10伏 差分电压。

3.it 应同时支持交流和直流 (交流频率为5Hz 至 8kHz、

从 NI Card 10mA max 输入驱动。

请提出建议。

此致、

shivaraj.r   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 使用双运算放大器的单端转差分电路。 对于±10V 的输出、您需要更多放大。

    您可以使用任何具有适当电气特性的运算放大器。 您有哪些耗材? 您是否需要超过几 mA 的驱动强度? 您需要多高的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的建议、 我有 运算放大器的+/- 15V 电源、我有5V 电源、我可以生成基准电压和输出驱动电流10mA max、我们在上面使用也没问题。

    我有 Tina 软件、我将进行仿真和更新。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试的 输出不正确、它不应该超过+/-10V  、波形也不会出现

    假设输入符号波为3V 1kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在问题中、您写道、输入电压范围为0V 至5V。但在这里、您使用的是−3V 至3V。请指明哪一个是正确的。

    输出电压的绝对范围是多少? 从0V 到10V、还是从 −5V 到5V?

    该电路没有您需要的×2放大功能。

    运算放大器将无法处理其自身电源之外的电压。 至少使用±15V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高输入直流0-5伏  

    交流-5至+5伏

    可变输出+/- 10伏特  之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出介于±10V 之间时、差分输出电压为±20V

    请指定您实际需要的绝对输出电压和差分输出电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须将单端输出转换为差分输出。

    单端电压为0至5伏
    我需要+10伏到-10伏的差动输出。

    例如、
    对于0伏:需要-10伏
    对于0.5伏:需要-8伏
    对于1伏:需要-6伏
    对于1.5伏:需要-4伏
    对于2伏:需要-2伏
    对于2.5伏:需要0伏
    对于3伏:需要+2伏
    对于3.5伏:需要+4伏
    对于4伏:需要+6伏
    对于4.5伏:需要+8伏
    对于5伏:需要+10伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么交流呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉、我能够获得直流增益、低于电路。 此外、我还需要交流电  

    请建议使用交流和直流电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivaraj:

    可以通过不同的方法执行单端到差分转换。

    如上面的帖子所示、一种常用的方法是使用两个运算放大器:第一个运算放大器级配置为缓冲放大器、然后第二个放大器级配置为反相器。 Clemens 建议的应用手册详细介绍了此电路- 请参阅 使用双运算放大器的单端到差分电路。  

    第二种方法是使用全差分放大器(FDA)、例如 THP210。  如果驱动 FDA 的传感器或电路需要高输入阻抗、则可以在 FDA 的输入端添加缓冲器。  FDA 的一个优势是使用 FDA 的 VOCM 引脚设置差分输出电压共模。 请参阅 针对双极信号采用运算放大器和 FDA 的单端到差分电路应用手册。

    例如、下面采用 THP210的电路会将0V 至5V 输入信号转换为-10V 至+10V 差分信号。  

    在下面的仿真中、输入单端输入信号以+2.5V 直流输入共模为中心、Vin = 2.5Vpeak、频率为8kHz。 THP210可将单端转换为全差分、增益= 4x。 VOCM 引脚设置为0V (GND)、因此输出共模电压固定为0V。 该器件可产生以0V 为中心的±10V 全差分信号。  请参阅以下内容:

    OPA192-THP210 TINA-TI 仿真:

    e2e.ti.com/.../OPA192_5F00_THP210_5F00_7_2D00_19_2D00_24.TSC

    如果您 还有其他问题、请明确定义以下内容:

    1) 1)单端输入信号

    输入电压直流共模电压

    -交流输入信号幅值

    1) 1) 全差分输出 信号:

    -输出共模电压

    -输出电压范围和/或电路增益。

    谢谢。此致、

    Luis   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢 、但我需要 交流电和直流电 、两者应该工作相同的电路。

    一些测试用例我正在驱动 PXI AO 卡直流增益测试的输入。

    ...

    在直流增益测试中、   需要差分输出+5V、3.7V、1.85和-5V、-3.7V、-1.85某些测试用例+伏、需要某些测试用例-v

    一些测试用例我正在从 PXI AO 卡交流 频率响应测试中驱动输入。

    上述电路我模拟了我的要求、但我还需要直流增益测试   

    交流和直流测试可以使用同一电路  

    输入信号0到5表示直流  

    输入信号0到5峰值  、或者 我们有输入交流峰峰值、有我需要的任何电压+/- 10V   

    电流最大10mA  

    此致、

    shivaraj.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以进行频率响应测试

    上面的测试用例3.7V Peak 是所需输出、从上面显示的不同电路频率的最大17Hz 到2.6khz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivaraj:

    抱歉、没有按照直流电压和交流范围输入输出要求的说明进行操作。

    支持直流和交流信号需要多大的增益(一个或多个增益)? 不同的输入信号条件是否需要不同的增益?  直流和交流信号是否通过单独的输入提供? 还是直流和交流信号位于同一电路输入上? 请定义电路的增益。

    例如、在最后一篇文章中、可以通过选择输入和反馈电阻器元件将 THP210增益配置为1V/V 的增益。 如果您的电路需要支持3.7Vp 的交流输入信号并提供3.7Vp 输出、则可通过将反馈电阻器更改为1kΩ、将 THP210设置为 G=+1。 该电路还将输入端的直流信号增益为相同的1V/V 增益  如果您不想放大信号的直流分量、则可以使用电容器对输入进行交流耦合、并在滤波器配置上将电路设置为17Hz 至2.6kHz 的响应。   

    如果您需要具有可编程/可选增益的器件、PGA855可正常工作、并提供单端到差分转换、以及0.125、0.25、0.5、1、2和 4、8、16V/V  该器件将为直流和交流信号提供相同的增益、但您可以 针对不同的 情况重新配置0.25V/V 至16V/V 范围内的增益。  

    谢谢。此致、

    Luis