This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:输出饱和电平远超出轨到轨预期

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389854/opa2333-the-output-saturated-level-is-far-from-rail-to-rail-expectation

器件型号:OPA2333

工具与软件:

尊敬的团队:

当我们使用下面所示的电路进行实验时:

同相放大器由3.3V 正电源和接地负电源供电。

空载测试、因此预计 I_load 会导致相对于电源轨的摆幅减小。

输入 V+= 2V 直流电压、R307 = R309 = 1k Ω。

输出电压预计接近3.3V、摆幅为几十 mV、但输出摆幅超出预期。

我是否可以知道、没有负载、输出电压摆幅的正常范围是多少(数据表中未注明)?

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank、

    在 AOL 条件下、OPA2333的线性输出范围指定为距离任一电源轨100mV -见下文。

    但是、您的电路被配置为增益2 、因此 、由于 Vin=2V、在3.3V 单电源下 Vo 无法达到4V -请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的支持。

    调整增益以使饱和输出的目的是显示相对于轨电压的输出摆幅。

    此致、

    Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您观察 OPA2333输出完全饱和(非线性)条件、那么在负载为10k 时、它应该处于50mV 以内-见下面。

    您可以在下方左侧模拟数据表条件、其中10k 负载(ILOAD=247uA)确认相对于正轨的输出摆幅1.56mA 为50mV、而在3.3V 电源上、当1k+1k 负载(ILOAD=ADC)时、输出处于 低于正轨165mV 范围内-请参阅下面的。