This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:比较器

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389177/ths4541-comparator

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件:TLV1872

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将在下面查找比较器的详细信息

VIN = 15V 至20V

VOUT=10V 至5V

输出类型:轨到轨或推挽

认证:AEC-Q100

传播延迟:50ns 至80ns

请帮我找到器件型号。 如果没有比较器、则可以将运算放大器用作比较器、您可以建议某个具有上述要求的器件型号、并具有良好的输入共模电压。

谢谢!  

Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suma:

    我将把您的问题转交给我们的比较器团队、以寻求进一步的帮助。 他们很快就会回复您、感谢您的耐心。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suma:

    TLV1872是一款双通道推挽输出比较器、采用独立电源 提供输入和输出:TLV1871/2具有独立输入和输出电源的40V 高速比较器数据表(TI.com)。 但是、我们目前还没有该器件的汽车版本。 目前、这是我们唯一具有推挽输出的独立电源功能的器件。

    此致、

    HO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。 我还希望产品符合汽车标准、那就是所有具有高于规格的运算放大器。

    谢谢!

    Suma D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suma

    感谢您的跟进。  如果可能、我认为最好将您的放大器问题发布到放大器论坛、以便正确解决。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIU、您好!

    您能不能仅使用符合 AECQ-100标准的符合上述规格的任何即将推出的比较器?

    谢谢!

    Suma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suma:

    TLV1872是 我们产品系列中唯一符合您发布规格的器件。 TLV1872 是我们唯一一款具有推挽输出的独立电源功能的器件。  您仍可以使用商业版本的 TLV1872来对系统进行原型设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIU、您好!

    我的应用是汽车电子。 因此、TLV1872未来可通过 AECQ-100认证。

    谢谢!

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suma:

    我们通常计划对我们的大多数器件采用汽车版本。