This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA241:电气规格已更改

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1391412/opa241-the-electrical-specifications-have-changed

器件型号:OPA241

工具与软件:

你(们)好

在 PCN-20240701000.0中、OPAx241和 OPAx251的电气规格已更改。
导致变化的原因是什么?

PCN 编号20240628003.1
标题:使用合格工艺技术、裸片版本和可选器件的 BOM 选项对 FFAB 进行认证

Q1: 此 PCN 中对"设计"和"200mm"的更改是否导致了电气规格的更改?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 20240701000.0显示:

    变更原因: 以准确反映器件特性。

    对适用性、形状、功能、质量或可靠性的预期影响: 无预期影响。 这只是规格更改公告。 实际器件没有变化。

    因此、官方而言、这与几天前宣布的新晶圆厂生产的新裸片无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,谢谢你。