This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM111:LM111WGRLQMLV 的等效工程模型

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1391203/lm111-engineering-model-equivalent-for-lm111wgrlqmlv

器件型号:LM111
Thread 中讨论的其他器件: TINA-TIMKT-WG10A-MS

工具与软件:

您好!

 比较器 LM111WGRLQMLV/5962R0052402VZA 的等效工程模型的器件型号是多少? 如果没有直接等效器件、具有相同组件尺寸的最相似器件是什么?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您需要哪些关键功能? 以下型号、您将看到不同的放大器。

     

    对于 航天级 CDIP 比较器 、我们没有任何具有可调节 Vos 或选通功能的模型。

    此链接将为您显示以下比较器以及与 LM111的异同点的规格。

     

    可以得出:  

    用于LM193A/LM193QML-SP 的 TINA-TI 模型 、具有8个引脚、不同的双通道引脚排列。

    适用于LM139-SP 14引脚数、不同引脚排列、4通道的 PSPICE 模型。

     

    请告诉我这些选项是如何工作的。

     

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    《航天产品指南》第39页提供了官方机械样品清单。

     https://www.ti.com/lit/pdf/slyt532

    机械样品为 MKT-WG10A-MS (10引脚 NAC 形成引线封装)。

    它是否需要在电气上相同? 相同的流程? 完全相同的涂层/引线框? 还是相同的封装?

    "WG"封装中的任何 LM111几乎匹配。

    我们在"WG"中没有商业版本(带有成型引线的 NAC 扁平封装)。

    最接近的将是LM111WG/883 MIL-883等级。 封装物料清单(BOM)是相同的(全部由相同的子控制器构建)。