This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA310:用于光导音频项目的高电流运算放大器驱动器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1391301/opa310-high-current-op-amp-driver-for-audio-over-light-project

器件型号:OPA310

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我正在开展一个项目、利用我们笔记本电脑的音频调制 LED。

在这个项目中、我将使用 OPA310 高电流运算放大器驱动器、这是我们的文章"具有高电流输出的运算放大器的优势"中图2所述的关键元件。 笔记本电脑的音频将是图2中的 Vin 端口、用作 LED 调制的输入。

我的理解是、音频应具有0到1伏之间的电压电平才能实现此目的。  

您认为实现这一目标的最佳方式是什么?

为了进一步说明、

查看图2、Vin 是 LED 的调制电压、为 LED 电流选择 Rload。
因此、笔记本电脑的3.5毫米插孔的电压是交流电、因为它驱动耳机。  
如果 我使用3.5mm 插孔作为 Vin、则只会使用正电压、因为 OPA310以5Vdc 电源供电。
在这种情况下、我必须将音频3.5毫米插孔电压输入到另一个单轨同相运算放大器中、该运算放大器会为音频提供2.5的偏置。
由于该单轨同相运算放大器不需要提供电流来驱动 LED、因此我可以使用低噪声类型。
这是正确的思考方式吗?
此致、
TI-CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI-CSC:

    我不确定。 这取决于你正在努力实现什么。  

    当输入电压为0V 时、由于负输入电压也为0V、运算放大器不会驱动二极管。  

    但是、在1V 电压下、运算放大器将足够努力地驱动输出、以克服二极管压降、并使输入尽可能接近。 在本例中、输出变为2.68V、以使反相输入约为1V。   

    当在输入上施加100mV 电压时、也可以看到这种情况。 输出经过调节以获得反相输入、从而匹配同相输入。  

    仅当输入为0V 时、二极管才会关断。 因此、在使用直流偏置时、LED 将始终处于开启状态、其亮度级别取决于运算放大器驱动的电流量。  

    如果只关心信号的振幅、为什么不在半波整流器或全波整流器中进行运算呢?  

    此致、

    Robert Clifton