This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2863-Q1:放大器

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1390354/opa2863-q1-ampilifier

器件型号:OPA2863-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1832

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在寻找运算放大器。 该比较器可以用作比较器、规格如下。

Vin = 3V 至30V  

VOUT = 2V 至9V

轨到轨输出

认证:AEC-Q100

压摆率= 425V/μs μ s 至300V/us

共模电压= 3V 至12V

低噪声和低成本

请帮我找到器件型号。

谢谢!

Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suma:  

     感谢您提供规格列表。 我不建议使用常规 VFB 放大器作为比较器、因为我们的放大器可以在放大器内部的反相和同相引脚之间具有二极管。 通常、这是在12V 绝对最大差分规格下指定的。 如果在放大器的输入端看到大于绝对最大值的差分电压、这将损坏内部二极管、从而造成短路并损坏放大器。  

      如果您希望了解更多信息、请观看此处的深入视频、该视频介绍了有关将运算放大器用作比较器 的主题:视频链接。此外,这里是关于这个主题的快速博客,但由于某种原因,官方链接不工作, 这里是缓存版本。  

      TI 提供专用比较器、这些比较器不会面临此问题、专用于这些类型的应用。 在过去的一年中、我们的比较器团队已推出了更高速的汽车比较器选项、我将向该团队转发此主题、他们会尽快为您提供建议。 同时、下面是按汽车比较器选项速度分类的筛选列表: 比较器产品选择| TI.com

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suma:

    只是为了确认、您是否要求输出从2V 摆动到9V? 如果您能与我们分享您的应用以及您正在努力实现的目标、以便我们能够更好地为您提供帮助、那将非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho

    感谢您的响应、我需要的输出为5V。 应用是汽车应用。 有关电源反馈的内容。 我正在寻找传播延迟为50us 至60us 并具有宽电源范围的高速比较器。

    谢谢!

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suma:

    我们拥有适合您规格的40V 高速比较器系列: TLV183x 和 TLV184x 系列40V 高速比较器数据表(TI.com)。 根据 您的另一篇博文、目前还没有此器件的汽车版本、但商业版本可用于对系统进行原型设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho

    什么是 TLV1832比较器的 CMRR 和 PSRR。 比较器何时将获得汽车认证。

    谢谢!

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suma:

    遗憾的是、我们不提供数据表上所列之外的任何数据、也不能在公共论坛上提供任何时间表。