This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:输入偏置电流与温度间的关系

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1391680/opa140-input-bias-current-vs-temperature

器件型号:OPA140

工具与软件:

是否有针对 OPA140的输入偏置电流与温度的曲线图?  数据表仅显示了25°C 时的+/-0.5pA (最大值+/-10pA)以及整个温度范围内的+/-3000pA 最大值、但我假设它不是线性斜坡。  我们有一个在25C-60C 范围内运行的敏感应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA140等 JFET 输入运算放大器中的输入偏置电流 IB 主要由 反向偏置 p-n 结的泄漏电流决定、因此每10摄氏度翻一倍:  IB (@T)= IB (25C)* 2^((T-25C)/10C)

    这意味着60°C 下的典型 IB 为: IB_TYP (@T=60C) =+/-0.5pA*2^((60C-25C)/10C)=+/-0.5pA*2^3.5= +/-5.7pA 而最大 IB 可以通过125°C 时+/-3000pA 的最大值反算为: IB_max (@T=60C) =+/3000pA/(2^(125C-60C)/10C)=+/-3000pA/(2^6.5)= +/-33pA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  不知道是根据经验、每10°C 增加一倍、还是有其他因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每10摄氏度的泄漏电流加倍是任何反向偏置 p-n 结的近似值。