This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:TI LM393DR 输出振荡波形问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM339, LM393LV, TLV1822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387504/lm393-ti-lm393dr-output-oscillation-waveform-issue

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件: LM339、、 TLV1822

工具与软件:

您好、技术专家:

我们使用 LM3932作为比较器 、如下所示:

具有迟滞功能的反相比较器

将 VA1设置为2.8V、将 VA2设置为2.54V

将 IN2-的输入电压调整为2.8V、然后输出状态发生变化、并观察到振荡

我想问一下、这种现象是否可以纠正、或者我是否需要注意任何设计参数?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    您提到了迟滞、但我在原理图上没有看到任何反馈电阻器、这可能是您看到抖动的原因。

    下面是一个示例、其中包含一些参数以及您可以用于反相配置的迟滞计算器。

    e2e.ti.com/.../5861.Comparator-Hysteresis-Tool.xlsx

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们已在电路中使用了反馈电阻器 R3964并验证了迟滞值 VA1和 VA2、但 无论 VA1或 VA2的状态转换如何、都会发生振荡

    根据计算值、不应出现任何振荡。 IN2的输入电压也没有干扰、 此问题的原因是否在于 IC 本身?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    尝试移除 C28。

    在应用迟滞时向正节点添加电容器会产生延迟、这会导致"突发"或完全消除迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我们已尝试移除 C28、但在开关点仍会出现振荡。

    此问题的原因是否在于 IC 本身?

    您有什么其他建议或更好的 P2P 比较器建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    比较器电源电压是多少?

    请记住、LM393具有 Vcc-2V 输入限制。 如果您在3.3V 电源下运行、则最高的输入电压应为1.3V。 如果输入电压浮动在2.3V 左右、那么您将出现一些有趣的行为。

    请参阅 LM339系列应用手册第5.4节:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    如果要尝试另一个设备:

    1. 如果您的电源电压为5V 及以下、请试用 LM393LV。
    2. 如果您的电源电压高于5V、请尝试 TLV1822。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭 TT、如果您需要进一步帮助、请重新打开并回复。