This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS2630:针对输出共模控制的 SPICE 建模问题。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4131, THS2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1392361/ths2630-problem-with-spice-modeling-for-output-common-mode-control

器件型号:THS2630
主题中讨论的其他器件:THS4131

工具与软件:

您好!

我们一直使用 THS4131 FDA 是较早的设计、未来我们希望使用 THS2630。 我们使用+/-15V 电源。

此处的 Simple LTSpice 模型显示输出共模控制仅在低于约2.7Vdc 的输入下有效。 在所示的情况中、输出共模电压约为+2.75V、尽管设置为+4.0Vdc。  

当 THS4131替代 THS2630时、输出共模电压运行正常。  

我们使用的 Spice 模型的标头:

* THS2630 -修订版 A
*由 Ignacio Vazquez Lam 创建; 2022年11月07日
*采用 Green-Williams-Lis 电流感应放大器宏模型架构创建
*德州仪器(TI)公司2022年版权所有

感谢您的帮助、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否尝试下面为您的电路附加的模型文件。 您当前使用的模型对模型进行了更新。

    此致、

    Ignacio

    e2e.ti.com/.../8877.THS2630.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ignacio,

    谢谢你。 新的 SPICE 模型修复了该问题。

    John