This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001-Q1:Vos 分布图

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1392752/tlv6001-q1-the-vos-distribution-map

器件型号:TLV6001-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:  

数据表中的 Vos 为4.5mV、在图3中、大多数值在2.5mV 左右、无法找到大约4.5mV 的比率。 这意味着 大约4.5mV 的概率非常小。  

但在同一批次中、我的客户发现许多 PCBA 故障是由 Vos 引起的、因为它们大约为4.5mV。   分布图必须基于一定数量的样品,基于某种抽样方法,可以代表产品的实际性能,制作成比例分布图,而实际物料(目前是多批采购,还有一定数量)比分布图差很大一部分,甚至是一个数量级,这不是小概率事件,如何解释?  

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    最可能的答案是客户未正确确定 Vos。 您能否分享一下分析结果?