This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:如何区分 ALM2403-Q1开发板上的数字接地和信号接地?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1392372/alm2403-q1-how-do-i-distinguish-the-digital-and-signal-grounds-on-the-alm2403-q1-development-board

器件型号:ALM2403-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我现在有一个问题
我看到数据表中有布局说明
数字和模拟信号的接地需要分离、以便产生更好的 EMI 效应。
但是、我如何区分这些理由?

因为在方形板上也能找到相同的名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    Unknown 说:
    但是、我该如何区分这些理由?

    ALM2403-Q1旋转变压器驱动器通常用于汽车应用、例如牵引逆变器或类似应用。 在模拟侧、GND 可能会与开关电源相连、因此、将 AGND 和 DGND 分开将是不错的选择。 更好的选择是将电源 GND (开关电源轨)与 AGND 和 DGND 分开。  

    在 PCB 上的所有这些不同 GND 中、它们必须在某个点绑定到车辆底盘、这应是单个 GND 点连接(单个接地点指向以避免接地环路)。 开关电源的电源 GND (PGND)、通常用于粗线规。 但 AGND 或 DGND 将使用较低规度的导线。 对于 DGND 节点、应该使用较小的线规、并在 PCB 上运行单独的布线或平面(从 AGND 和 PGND)-这会在 DGND 连接中产生较大的阻抗差异。

    高电流寻求低阻抗路径、与作为返回电流路径的 AGND 类似。 DGND 应具有较低噪声、从 AGNG 和 PGND 返回高阻抗路径。 这就是如何区分这些 GND 的方法-因此 GND 噪声将不会在 PCB GND 平面中找到它的路。  

    您可以使用去耦、滤波器、铁氧体磁珠/扼流圈、屏蔽、接地隔离、 使用接地防护布线、 隔离放大器 技术等将 DGND 与 AGND 分离。 下面是一些视频片段。  

    https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html

    https://www.youtube.com/watch?v=3rxKZWQk_DY&t=258s

    https://www.youtube.com/watch?v=C51KoZhRaYA

    https://www.youtube.com/watch?v=cU115_OuZjY

    https://www.youtube.com/watch?v=652_8MsM0pI

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond