This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358A:这些值适用于 RC 低通前置滤波器吗? 该器件的输入阻抗是多少?

Guru**** 2826835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1392634/lmv358a-are-these-appropriate-values-for-an-rc-lowpass-prefilter-what-is-the-input-impedance-of-this-device

器件型号:LMV358A

工具与软件:

大家好!

我将在该运算放大器的 IN+输入之前放置一个 RC 低通滤波器。 它们的值如下所示:

这些值是否合适?

运算放大器的输入阻抗是多少? 数据表中未提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值适用于截止频率约为408Hz 的 R-C 滤波器。

    输入的行为与电阻器不同(参见图5.2)。 它们的阻抗几乎无限大;输入偏置电流通常指定为±10pA。