This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:INA239电流传感器损坏?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: INA239, INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388718/ina239-damaged-ina239-current-sensor

器件型号:INA239
主题中讨论的其他器件: INA168

工具与软件:

您好!

我订购并集成了两个 INA239电流传感器、用于测量系统的功率。 我对这两个传感器都使用1m Ω 的分流电阻器。 我认为这两个传感器中的一个已损坏、或者分流电阻器中的一个已短路。 我之所以得出这个结论、是因为在我的软件中、我能够使用 SPI 与两个传感器进行通信并读取正确的制造 ID。 我从这两个传感器获得的制造 ID 都是十进制的84 73个、TI 是 ASCII 格式。 我还可以使用我的软件来读取分流电压。 只有其中一个读出了分流电压、而另一个读出了分流电压。  我怀疑损坏的传感器通常读数较高(高达300瓦)。

它们以前工作正常、直到系统出现一些电气问题、现在其中一个无法读取。

请告诉我其他可行的选择。

谢谢、D