This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:TIA 的电源电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1392279/opa858-supply-voltages-for-tia

器件型号:OPA858

工具与软件:

Hallo,

我将使用4个 OPA858作为 TIA、用于通过+11V 偏置的4个四通道 PD。 我能否为它们提供 Vs-=-5V 和 Vs+= GND?

我想这样做是为了避免偏置。 这是因为我需要对信号求和、而偏置会减小覆盖范围。

为了使这一操作正常进行、 数据表中与最大共模电压 VIH 相关的陈述必须是可反转的、例如 VIH =-3.6V bzw VIL = 0V (格式中更正确的 VIL =-3.6V、VIL = 0V)。

是这样吗?

谢谢!

法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的所有电压均是相对于 VS−测量的。 因此必须将它们移动5V。从电路的角度来看、VIL =−4.6V、VIH =−1.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回答!