This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255 IC 和散热器接触问题?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1376705/tpa3255evm-tpa3255-ic-and-heatsink-contact-issue

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3255

工具与软件:

尊敬的所有人:

我们在其中一个杂散应用中的 TPA3255 IC 上使用 EVM 板散热器

散热器表面与 IC 散热区域的正向接触(干扰接触) -

对于较长的运行时间是否会有问题-因为散热器表面接触到 IC 表面并在 IC 表面产生压力? 3.

在这种情况下、想法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    芯片上可能会受到超过100N 的压力。

    您可以测试该压力并拧紧散热器。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,好芯片上可以承受100N  

    如果可以-如果我的产品在3年的时间内在芯片上具有恒定的100N 力?  

    1.芯片能维持100N 负荷的时间?  

    2.芯片3年无损坏工作-建议的压力是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这很难说、 请允许我确认我们的团队以前是否进行过这种压力老化测试。

    约100N、测试时长超过30分钟、没有问题。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pradeep

    关于这个问题, 100N 可以承受3年。

    但点是保持在芯片表面应用稳定且平均100N。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指?  

    1.稳定意味着恒定负载?  

    和  

    2、平均均值-芯片表面的分布负载?  

    下一个问题是?  

    TPA3255 EVM 板上的安装布置如何-它的配置正确吗? 是否存在干扰接触时对 IC 施加恒定压力?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pradeep

    是的、您回答正确。

    Tks

    Jesse