This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS2630:需要更新 SPICE 模型

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4131, THS2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383914/ths2630-need-updated-spice-model

器件型号:THS2630
主题中讨论的其他器件:THS4131

工具与软件:

您好!

我将使用 LTSPICE 评估 THS4131与 THS2630的噪声性能。 为了验证我为器件配置的 SPICE 模型、这些器件采用平衡的差分配置、并在周围使用402欧姆的源极和反馈电阻器。 测得的差分输出噪声(+OUT 减去-OUT)在10Hz 时为117nV/rtHz、在1kHz 时为13.2nV/rtHz。 这比预期的要大得多,而且,可疑的,两个部分完全一样。 (具体而言、根据 THS2630的数据表、1/f 拐点的频率应比 THS4131的频率低得多)。

此处提供了两个 SPICE 模型的接头:

* THS4131 SUBCIRCUIT
*全差动高速单片运算放大器
*书面9/18/00

和、

* THS2630 -修订版 A
*由 Ignacio Vazquez Lam 创建; 2022年11月07日
*采用 Green-Williams-Lis 电流感应放大器宏模型架构创建
*德州仪器(TI)公司2022年版权所有

我非常感谢为 THS2630提供更新的 SPICE 模型!

感谢您的帮助、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    虽然我们无法帮助获得涉及 LTSpice 的仿真结果,但您能否附上您正在使用的示意图来获得所获得的结果? 两个器件具有完全相同的噪声仿真结果是一个有趣的现象。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ignacio,

    这种误解完全是我的错。 THS2630 SPICE 模型没有明显的问题。
    (这是一个 新手 错误。 THS2630原理图符号的符号编辑后文件指向 THS4131的 SPICE 模型。)
    很抱歉遇到问题、感谢您的帮助。