Other Parts Discussed in Thread: AMC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1200 工具与软件:
我使用以下设计测量交流电流:


差分放大器电路中的电阻值为15k、因此增益为 G = 1。 此电路应根据应用手册进行工作、但我在滤波器输出端"IOUT_micro"信号中获得的响应如下(我应该获取的这个信号应该是纯正弦波、因为我连接的负载是6A 的电阻负载。) :

将 R75和 R76替换为值0欧姆并删除 C55、但仍然遇到相同的问题。 会发生什么情况?