This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1391735/amc1200-issues-with-amc1200

器件型号:AMC1200

工具与软件:

我使用以下设计测量交流电流:

差分放大器电路中的电阻值为15k、因此增益为 G = 1。 此电路应根据应用手册进行工作、但我在滤波器输出端"IOUT_micro"信号中获得的响应如下(我应该获取的这个信号应该是纯正弦波、因为我连接的负载是6A 的电阻负载。) :

将 R75和 R76替换为值0欧姆并删除 C55、但仍然遇到相同的问题。 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在再次查看您的应用手册并分析我的计算之后、我能够解决这个问题。 我意识到 AMC1200会在峰值处饱和并削波交流信号。 从理论上讲、50m Ω 电阻只允许我测量大约2.5Arms 的电流、这与我获得的实验测量值相匹配、因为我在信号被削波之前只能读取高达2.5Arms 的交流值。 通过使用具有较低值的分流电阻器来解决该问题、7Arms 电流约为20m Ω、11Arms 电流值高达15m Ω。