This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF602:在容性负载下保持稳定?

Guru**** 2929990 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358501/buf602-stable-with-capacitive-loads

器件型号:BUF602

主席先生、女士、

在新设计中、我们要使用 BUF602、正如数据表中的图34所示:"自偏置、低阻抗
1/2 Vs 电压基准"。

一些事实:

  • 电源电压为10V
  • Cload 为100nF (典型值) (@ 1/2 Vs)
  • 从-10mA 到+10mA 再到-10mA 加载电流脉冲

要求:

  • 响应时间应低于20u 秒、以稳定在中间电源的3%范围内(此处为5V)。
  • 当存在电流阶跃时、输出端的最大 Vpp 应小于5V 基准电压的+/-100mV。

问题:

仿真显示了不错的结果、即使在没有容性负载或1uF 负载的情况下也是如此。  

可否让我们总结一下、根据此仿真、BUF602在容性负载范围为0...1uF 时是稳定的? 在这种情况下、最高可以支持哪些容性负载?

提前感谢您的回答。

此致、

Patrick Hendrickx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    很棒的工作到目前为止在此处调查您的用例、感谢您提供了所有详细信息。  下面我们来看看仿真、并在整个团队中检查我们对容性负载进行的任何数据或基准验证。

    虽然我可能无法提供总体经验法则、但如果您具有 BUF602容性负载的特定值、我可以始终在实验室中查看。  我假设1uF 是关键值、但您希望我考虑0uF 和1uF 之间是否有任何额外的值?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您这么快回复。 100nF 是典型用例。 当然、我采用的是范围0到1µF。

    对于未来的设计、我想知道此器件在哪种情况下将保持稳定。  这是 一个非常方便的器件。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您分享您的典型值以及最大值/最小值  我可以处理此问题、并提供有关哪些容性负载能够通过 BUF602保持稳定的更新信息。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    你还需要一些信息才能调查这个主题吗?

    感谢您的回答。

    此致

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我无法在实验室的工作台上对此进行稳定性测试。  我同意您的仿真结果按顺序显示、并且确实建议稳定性在0到1uF 的范围内。

    我将有时间在本周中端为此奉献。   我确实发现了一个较旧的线程、在该线程中、我们通过 TINA 建立了稳定性分析、作为一种理解电容负载的方法。  你已经在用你的方法这样做了,这是一个很好的迹象,它是合理的。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/805849/buf602-buf602-as-capacitive-gate-load-driver

    我将优先检查100nF 容性负载、并且我将查看我可以在电容值指导范围方面提供什么。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    Didi 你已经有机会进一步看看这个主题? 我非常渴望知道 BUF602是否保持稳定?

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我还没有时间详细讨论负载电容。  我将与我的团队核实硬件、并在下周早些时候告诉您是否可以获得数据。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    我想问您是否有机会与您的团队一起查看此主题?

    感谢您的回答。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我与我的团队进行了核实。  如果要在不同的电容值范围内仿真和测量稳定的容性负载、理由是您的电路在共享的范围内处于稳定状态。

    BUF602是一款闭环缓冲器、器件的稳定性最终会受到大容性负载的影响。  您的应用和调查支持您设计的容性负载高达1uF。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    我不确定我是否完全理解您的回答。 您能给我一个关于模拟模型本身和您所做的测试的准确陈述吗?二者都与本主题有关? 谢谢。

    此致、

    Patrick