This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547EVM:同相配置的跳线设置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA547EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1391737/opa547evm-jumper-settings-for-non-inverting-config

器件型号:OPA547EVM

工具与软件:

我不是 EE、也不知道如何解释用户手册中的表4。 如果可能的话、我希望有一张照片或图2标记、以便清楚地指示与表4相对应的物理跳线位置。 我拍摄了最好的照片、但在示波器上没有看到与 AWG (任意波形发生器)的输入相匹配的波形。

我的用例是:  

  • 我正在使用放大器驱动音圈弯曲线性传动器(电感负载)
  • 执行器的静态行程常数为0.27A/mm (相对于中性机械位置)
  • 我选择 OPA547EVM 是因为制造商在演示中使用了该放大器、并且推荐使用该器件  
  • 输入到放大器:AWG、50 Ω 输出、三角波形、 频率设置为0.5Hz。
  • 当直接连接到传动器+/- 10V (20p-p)时、可驱动器件约+/- 0.6mm、小于200 mA 峰值
  • 我从连接到示波器的放大器输出开始。 AWG 连接到 J5输入。 示波器输入设置为高阻抗。
  • 从 AWG 上的低 p-p V 开始、由于示波器上的波形不正确、停止在大约3V p-p。
  • OPA 的电源是2通道配置的双极电源并设置为+/- 10V 直流、我会蜂鸣(在论坛上阅读、可能需要增加这一比例)。
  • PS 可以提供+/-30V 直流(1.5A)
  • 我订购了 OVA548EVM 来提供更大的电流、以将传动器驱动到+/- 2mm、547位于毛边缘(我认为)。

我怀疑跳线不正确或电源电压过低(或两者)。

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以阅读我们忽视的图1中的原理图、其中显示了带跳线的电气图。 我将在正确的跳线位置 STAB 并将其布置。 如果您发现任何问题、请提供有关测试配置的注释。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这是 EVM 原理图。  

    您需要按以下配置来配置 EVM。 增益= 6.67V/V、Vout = 20Vpp (Vin = 3Vpp、三角、@0.5Hz)、同相配置。  (您也可以转换反相配置、但这会导致不同的跳线配置和反馈电阻器。)  

    e2e.ti.com/.../OPA547-triangle-wave-07242024.TSC

    您可以通过以下链接下载 Tina 仿真器(免费)  

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond、非常感谢。 我将在今天下午晚些时候再次测试、让您知道情况如何。  .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    Raymond