This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:询问 X 射线画面的差异

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1391255/opa2277-ask-for-difference-of-x-ray-picture

器件型号:OPA2277

工具与软件:

您好!
我发现不同日期代码的 X 射线图片显示明显不同的外观。
是因为 PCN 编号20230228008.1中通知了裸片版本吗?
对于模拟器件的裸片版本而言、看起来太过不同。
谢谢你。
此致、
 
日期代码:2333

日期代码:2320
35CHTY
以下是38CODY 的附件(生产日期代码:2333)
以下是35CHTY 的附件(生产日期代码:2320)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/material-attributes-search/?material=OPA2277UA/2K5上所示 以及标签上的 CSO/CCO 字段所示、该器件有两个制造厂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯

    感谢您的答复。

    您的建议是"38DOCY"(第一张图片)和"35CHTY"(第二张图片)

    是 TI 的正品、不是吗?

    如果您知道、请告诉我们 PCN 编号20230228008.1是否适用于这两种版本。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如在 PCN 中所示、CSO "Se"是之前的晶圆制造厂、"TID"是在 PCN 中宣布的新晶圆。

    这不是裸片修订、新晶圆厂会使用全新的裸片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 编号20230228008.1仅适用于新裸片"38DOCY"(第1张图片)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克莱门斯先生和马雷克先生

    感谢您的回答。

    我们知道 PCN 编号20230228008.1仅适用于 "38CODY"和  

    这是全新的制造。

    我认为"38CODY"(第一张图片)和"35CHTY"(第二张图片)之间的 X 射线画面外观  非常不同。

    但是、正如您所介绍的、它们都作为 OPA2277UA 有效、不是吗?

    我期待着你的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、"38CODY"看起来有效。

    ("35CHTY"标签上的条形码和批次追踪代码已被处理、这表明卖家不希望您能够跟踪其来源。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克莱门斯先生

    感谢您的回答。

    我们非常感谢您的及时回复。

    此致、