This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:DLA 商业器件型号5962R9673802VXA

Guru**** 2591990 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139AQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388773/lm139aqml-sp-commercial-part-number-for-dla-number-5962r9673802vxa

器件型号:LM139AQML-SP
Thread 中讨论的其他器件:LM139AQML

工具与软件:

您好!  

我正在寻找相当于  5962R9673802VXA 的商业/原型设计器件型号。

此外、LM139AWGRL 和 LM139AQML 之间有何差异?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    LM139AWGRL 和 LM139AQML 不是有效器件型号...

    5962R9673802VXA = LM139AWGRLQMLV。

    最接近的商业等效器件是 LM139AW、但我们没有"G"鸥翼选项(仅限长引线)。 芯片不同、但在电气上是等效的。

    它们是否需要相同的裸片和成型引线? 封装 BOM (引脚镀层)是否需要完全相同?

    (很抱歉复制...发布问题...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我正在寻找  具有所有相同内部器件的航天级器件、只是不进行所有筛选、以便在开发阶段节省成本。 如有必要、我认为我们可以自行进行导入。 是否可以采购 此器件、或者完全筛选器件是否是唯一的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    所有航天级器件都将接受额外筛选。

    正如我在另一线程中提到的、最接近的相对值是LM139AWG/883 (Q 级-但不防辐射)。

    该裸片几乎是相同的(制造厂、尺寸和裸片转速)、而且在电气方面它们的作用是相同的-不过没有辐射谱系。 封装完全相同。