This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193:我将使用此 IC 来监控电流。 除了差动输入外、我还需要它&&该 IC 的剩余电流#39。 在数据表中、我记下了接地输入电阻、但未找到。 您能提供资源电流还是 I 吗

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1391503/ina193-i-am-using-this-ic-to-monitor-the-current-along-with-differential-input-i-need-it-s-residual-current-of-this-ic-in-datasheet-i-cheked-for-any-input-resistance-to-ground-but-i-did-not-found-it-could-you-please-provide-t

器件型号:INA193

工具与软件:

我使用该 IC 来监控电流。 除差动输入外、我还需要该 IC 的剩余电流。 在数据表中、我记下了接地输入电阻、但未找到。 您能否提供资源电流或输入电阻数据?

此处的输入电阻是从+ve 和-ve 输入到接地端的电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这是其他 IC 的输入电阻示例。 TI INA193未指定该电阻。 我需要这些电阻值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类电阻没有固定电阻。 如图9和10所示、当输入电压超出电源电压时、输入偏置电流是恒定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prachi、  

    感谢您发帖。 Clemens 在哪些规格有助于量化输入行为方面指明了正确的方向。  

    我们不向 GND 提供输入电阻、但我们提供输入偏置电流、这将在这些图中为您提供一组重要数据、帮助您正确调整分流电阻器的大小、以确保在您的输入共模范围内至少提供100倍的最大输入偏置电流。  

    根据您的电源电压、请参考图9或图10。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe