This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:输入电容容差为多少[#39?

Guru**** 2868740 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389946/buf802-what-s-the-input-capacitance-tolerance

器件型号:BUF802

工具与软件:

您好、数据表显示使用的标称值为 50GΩ 2.4pF。

如何控制这个2.4pF 的电容? 经过修整的电容可以始终与该数字匹配? 此参数的容差是多少? 是否会随温度变化?

该值与我的设计密切相关。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio 您好、

     该规格未进行修整、基于放大器的内部 JFET 输入结构。 我们所说的由于生产/工艺的规格容差在20%以内、但是该规格未经量产测试。 我可以询问我们设计的想法、因为这是我们发布的相对较新的器件。 我会在一周结束时回到你的身边。

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    好的、请尽可能多地向我提供信息。

    我将使用此输入电容与外部电容器进行高频分压器、因此我的电路不接受高容差、因为它会提供完全不同的衰减。

    请在您的设计中同时提及这一点、以及在前端搭配衰减电路使用 BUF802的方法。

    因为我使用外部0.6pF 电容在2.4pF 下进行5:1衰减。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、您收到了新信息吗?