This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3095:运算放大器在双电源电压下无法正常工作

Guru**** 2913180 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3095, TPS65131, THS3095EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1392221/ths3095-op-amp-not-working-with-dual-supply-votlage

器件型号:THS3095
主题中讨论的其他器件: TPS65131

工具与软件:

您好!
我打算使用 THS3095DDA 放大信号。 我使用的电路与  THS3095评估板(THS3095EVM 评估板|德州仪器 TI.com):)相同

除非评估板上没有任何电容器。  
我使用 TPS65131EVM-839评估板| TI.com 来生成一个+12/-12V 双电源、用作运算放大器的双电源。 此板的输入为5V。

因此、EVAL_TPS65131为安装在 SOIC14适配器上并放置在试验电路板上的 THS3095DDA IC 供电。 与 EVAL_THS3095中的值相同的电阻器连接到试验电路板中的运算放大器。 我还有 THS3095EVM 评估板|德州仪器 TI.com。当我连接这两个评估板时、一切都正常、并且我看到放大的方波就是预期效果。  

问题是、我将 +12/-12V 双电源连接到试验电路板上的运算放大器时。 一旦我启用运算放大器、电源电流持续上升超过40mA @+12/-12V 的 运算放大器电源、并且芯片开始发热。  

奇怪的是、当我把运算放大器连接到单端电源、也就是+12V/0V 时、其实并没有问题、其实现在被加热的同一个芯片(运放)也是可以毫无问题地放大信号的。 在某个地方是否存在接地问题、如果单电源工作、双电源不工作、问题可能是什么?  

提前感谢您!!

PS:芯片的散热焊盘保持悬空、因为它无法焊接在 SOIC14适配器 PCB 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、

    我们必须通过几种方法进行调试、然后才能找出问题的根源。 我有一个问题、如果在从 TPS65131强制+/-12V 时也发现 TI 的 THS3095EVM 有同样的问题。 我认为 PowerPAD 本身不会引起任何问题、因为它可设置为任何电势。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我调试过的场景:
    1.将+12/-12V 连接到  THS3095EVM ->工作正常、我看到放大的信号、没有任何升温或额外电流消耗  
    2. 将+12/-12V 连接到 试验电路板上的 THS3095、电源轨上有100nF 和22uF 的去耦电容->去耦电容没有帮助。 发生了与之前相同的情况。 IC 升温、流耗非常高。 就好像存在短路一样。  TPS65131EVM-839评估板| TI.com 的输入电源 从5V 降至2.5V、同时具有极高的电流消耗。
    3. 将+12/-12V 连接至 试验电路板上的 THS3095、没有1k Ω 反馈路径->无发热或额外电流消耗  

    反馈应该会有问题、也许?? 但我使用万用表在 THS3095的引脚2 (IN-)和引脚6 (OUT)之间测量到1千欧。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、

    我的第一条建议是在试验电路板上增加去耦、但看起来已经这样做了、没有任何帮助。 您能否探测放大器的输出并查看是否看到任何信号? 其中包括将射频重新添加到电路、基本上使用与 EVM 上的电路相同的设置来探测电路。 您可以向同相引脚添加1V 输入信号、理想情况下、输出应约为5V。 这是一个很好的测试、可以查看器件是否配置正确。 拥有反馈电阻器也不应导致出现这种情况、因为这是理想情况。 您是否还尝试过在试验电路板电路上使用新器件? ESD 损坏有时也会导致您遇到的行为。

    此致、

    Ignacio