This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM361:LM161J/883QS 已停产? 是否有其他建议?

Guru**** 2514775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387586/lm361-lm161j-883qs-obsolete-any-recommendation-on-alternative

器件型号:LM361

工具与软件:

团队成员、您好!

我们正在寻找 LM161J/883QS。 TI 系统中似乎不再激活此项目。 它已经过时了吗?

如果确实过时、有人可以推荐替代器件吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    我也无法在内部系统中找到这种情况、这意味着它已经过时了很长时间。

    您可能需要与罗切斯特这样的日落分销商核实。

    通过 Google 快速搜索"LM161J/883QS"会收到多次点击、但我们无法保证您无需通过授权经销商购买任何器件、相关风险由您承担。

    最接近的存活相对值是塑料 DIP 封装中的商用 LM361N/NOPB、0至70°C 温度范围、以及 不会 符合 MIL-883标准...很明显...

    Sorry...no我们可以做的很多... 它太旧了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭 TT、如果您需要进一步帮助、请重新打开并回复。