This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:负电源的电源排序。

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1391409/xtr300-power-sequencing-for-negative-supply

器件型号:XTR300
主题中讨论的其他器件:LM27761

工具与软件:

您好!  

我想知道您是否能够澄清一些事情。 我目前在 设计中使用 XTR300和 LM27761来为(V-)生成-5V 电压。 XTR300将不对称地供电、V+将由+15V 电源供电、该电源也将用于生成稳压5V5、随后为  LM27761供电。  

我的问题是、如果 V+电源已经上升(+15V)、是否可以将-V 引脚保持在模拟接地电位(0V)、直至-V 电源完全上升? 请注意、在此期间不启用输出信号、即使启用输出信号、输出也将仅为0-10V。

如果这是不可接受的、是否会将设备保持在复位状态(OD 保持在低电平)、直到两个电源都可以接受?  

遗憾的是、添加电源时序 IC 在此阶段不在范围内、因此请尝试了解我们可以做些什么来确保 XTR300仍在其建议限制内运行。  

非常感谢、

Edson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    XTR300没有特殊的上电序列要求。  主要问题是在上电序列的任何时刻都不违反绝对最大额定值条件。  例如、器件的输入不得超过电源电压0.5V 以上。 请参阅下面的绝对最大额定值表。

    是的、建议将 OD 控制引脚保持在低电平、直到电源完全上电。 当电源打开或关闭时、  由于内部电路阈值和内部电容充电、器件可能会对输出产生一些毛刺脉冲。 由于先为正电源供电、然后为负电源供电、因此可以在两个电源都开启并稳定后将 OD 设置为高电平。  输出禁用控制(OD)无法完全抑制上电和断电期间的干扰、但会确保在开启输出之前正确偏置器件。

    另一种一般建议是在正电源和负电源上均使用 TVS 二极管、这将保护器件在上电/断电期间免受任何过压电源情况或电源反转的影响。  最后、请确保外露散热焊盘连接到最大负电源(V-)。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    请参阅下图中有关电源 TVS 保护二极管的更多详细信息。

    基本上、负电源上的 TVS 二极管可以在负电源未导通或仍处于高阻抗状态时为电流提供一个路径。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:  

    很好的澄清和建议,感谢迅速的反应。  

    BR、  

    Edson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    谢谢!

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis -根据您的上述建议对 TVS 进行频谱时是否有任何重要参数? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    理想情况下、所选 TVS 二极管的 关断电压设置为标称电源电压、钳位电压等于或低于 XTR300器件的绝对最大额定值。  

    在上面的电路中、由于负电源为-5V、因此应选择关断电压为5V、击穿电压和钳位电压相对接近的单极 TVS 二极管。  例如、在网上找到一个最小反向关断电压为5V 的典型 TVS 二极管上、将提供6.2V 左右的击穿电压和9.2V 的钳位电压。  同样、对于+15V 正电源、请选择关断电压为+15V 的单极 TVS 二极管。 其中一些二极管的 击穿电压约为~Ω+16.7V、钳位电压约为+24V。   TVS 保护二极管的额定值需要能够承受最大电源电流或故障期间应用中可能发生的最大电流。

    这非常理想、因为 XTR300 在正常工作期间支持±20V 的最大额定电源电压或(V+)-(V-)=40V 的最大非对称电源电压、并且可在故障情况下承受44V 的绝对最大电源电压。

    如果您想详细了解放大器保护和选择二极管保护组件、请查看有关以下内容的 TI 高精度实验室部分:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    在屏幕右侧的"主题"下、滚动至底部至"电气过载 EOS (4)"。  该主题有4个视频、其中一个视频"选择元件"详细讨论了 TVS 二极管。

      

    谢谢、此致、

    Luis