This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004:TLV9004内部 ESD 保护电路

Guru**** 2512085 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1390076/tlv9004-tlv9004-internal-esd-protection-circuits

器件型号:TLV9004

工具与软件:

嗨、团队:

我们知道 TLV9004  在所有引脚上都有内部 ESD 保护电路。 我的客户在二极管测试模式下对 TLV9004使用了万用表、结果如下所示。

从测试结果来看、我们对为什么正向和反向都具有电压(二极管测试模式)和值不同感到困惑? 您可以帮助展示 VCC 与 GND、VCC 与引脚6、GND 与引脚6之间的等效电路模型吗?  

非常感谢。

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许电流从 VCC 流向 GND 将使器件加电;这不是二极管。

    PIN6-GND 实际上是 PIN6-GND-GND;VCC PIN6-PIN6实际上是 VCC VCC -PIN6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    对于这种说法、"Pin6-GND 实际上是 PIN6-GND-GND;GN6-PIN6实际上是 PIN6-GND-PIN6" VCC、您的意思是电流路径是从引脚6到 VCC VCC、然后到 VCC?

    根据 TLV9004的方框图、您能帮助说明它在测试引脚6-GND 和 VCC 引脚6-PIN6时的工作原理吗? 谢谢。

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    克莱门斯是正确的。 您是要为器件加电、而不是查看二极管。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens、Robert:

    感谢您的答复。 我正在向客户进行解释。 还有一个问题、MOS 是否有寄生二极管(红色)? 我想电流路径显示为紫色线。  

    谢谢。

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    体二极管沿另一个方向流动。 (否则、将无法使用 MOSFET 作为开关。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的更正。 立即了解。

    此致、

    Yang