This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6624:设计具有 LMH6624 IC 的跨阻放大器、以实现高增益和带宽

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6624, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1388135/lmh6624-designing-a-transimpedance-amplifier-with-lmh6624-ic-for-high-gain-and-bandwidth

器件型号:LMH6624
主题中讨论的其他器件: OPA858

工具与软件:

您好!

我需要使用 LMH6624 IC 开发跨阻放大器。 我的要求为:

放大器增益:100 mV/I (兆伏/安培)
带宽:600kHz
输入光电二极管电流范围:10pA 至10 mA
ADC 的基准电压:2.5V

更喜欢单电源(5V)放大器设计
此外、我需要使用适当的限制电路、以确保放大器的输出电压不超过2.5V 的限制。  

我拥有软件工程背景、且仅掌握基本的电子知识、因此如果您协助设计这款跨阻放大器、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在调查您的请求。 您的光电二极管的电容是多少?

    谢谢!

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您关注我的问题。 我已将光电二极管的链接附加到其光学特性数据表。

    LAPD-1-09-17-TO46 (roithner-laser.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hypatia:

    我已添加所需的详细信息。 您能帮助我解决这个设计吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rakesh、

    我收到了信息、正在进行设计。 二极管的高增益、带宽和电容增加了复杂性、现在我没有看到只有一级的解决方案。 您是否愿意在您的系统中添加另一个放大器?

    此外、我假设您在反向偏置模式下使用二极管、因此我在计算中使用80pF 二极管 Cj 值。 这是一个很好的假设吗?

    谢谢!

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hypatia:

    是的、在系统中添加另一个放大器不是问题。 二极管电容值可用作80pF、并且二极管在反向偏置模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hypatia:

    感谢您的持续支持。  如果很难使用该二极管电容实现所需的增益、那么使用80pF 二极管电容来实现具有最大可能增益的设计更适合我。 使用多级放大器不是问题。 如果可能、您能否提供一个具有最大可能增益的放大器设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    您的问题是相当棘手的,所以感谢您的支持我们。 关于您的应用、我有几个问题要问您。

    1.您能实现的最小带宽是多少? 最好能对输出应用紧密的带通滤波器。 现在、当 bw 为600k 时、噪声将与 您的最小信号10pA 相当。

    2.您是否愿意更换放大器? LMH6624是双极放大器、这意味着输入偏置电流相对较高。 在该部件上、平均电流为13uA、这个值大于您的信号、并且在输出上也会产生巨大的失调电压。 OPA858等 FET 放大器的输入偏置电流将低得多。

    3.您是否需要在10p - 10mA 的输入范围内进行线性操作?  在高增益下、您的输出将会通过10mA 输入达到饱和。 我们有一些开关增益放大器器件可以解决该问题、但根据您的需要 、这可能不是必需的。

    4.最后、您能告诉我您的一般应用吗? 这将有助于有更多的背景。

    总而言之、我主要关心的问题是误差和噪声 可比或大于信号。 我们正在研究一些可能有所帮助的技巧、但不幸的是、我认为任何一种方法都需要切换放大器、并对您的一些规格做出重大让步、例如切断 bw 或输入范围。

    谢谢!

    Hypatia

    编辑:将光电二极管更改为电容较小的光电二极管肯定也会有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hypatia:

    感谢您的持续支持、我的计划是 使用 LMH6624 IC 设计一种跨阻放大器(TIA)、它的采样率应至少为每秒100万个(1MSPS)。 最小带宽为100kHz 的放大器现在可以了。 虽然您目前不关心10pA  电流的最低电流要求,但主要目标是在不产生明显噪声的情况下实现光电二极管中可能达到的最低电流的最高增益和灵敏度。 您也无需担心线性运算。
    要关注的主要要求
    采样速率:最大为1Msps。
    带宽:最小值为100kHz。
    GAIN:可实现的最大增益。
    噪声:尽可能降低噪声、从而灵敏度实现尽可能低的电流。
    ADC 基准电压:2.5V。
    元件:LMH6624 IC (已推出)。
    一种跨阻放大器设计目前是不错的设计、它使用 LMH6624、具有尽可能高的增益和最低的电流灵敏度。 使用两级设计不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    使用 LMH6624等双极放大器意味着我们的增益会受到严重限制。 无论输入信号电平如何、输入偏置电流都过大、无法处理高增益。 例如、1M 的增益就可以仅从偏置电流得到20V 的输出、这会使放大器严重饱和。   

    有时会使用输入偏置电流消除 功能、但在这种情况下它还不够、因为我们无法解决的缺陷(例如偏移电流会大到足以引起问题)。

    保持使用此器件的唯一方法是使总增益达到10kV/A 或更低。 如果可以、请告诉我、否则我将继续使用 FET 放大器进行设计

    祝你一切顺利!

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hypatia、感谢您更好地理解 IC 的局限性和持续支持。 根据限制、我更改了要求:

    • 最大电流为1µA。
    • 我已将放大器更改为双电源模式(±5V)。
    • 最小电流  
    • 放大器增益设置为可能的最大值。 如有任何问题、最好将其限制为10kV/A
    • ADC 的采样率为每秒100万个样本。
    • ADC 的基准电压为2.5V。您能帮助我解决这个设计吗

    谢谢!

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    听起来不错、我会考虑这一点。

    看起来您要连接 ADC、您是否需要系统的输出是差分输出?

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hypatia:

    系统输出(需要):0V 至+2.5V;ADC 单端模式

    谢谢

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    下面是我针对您的系统的设计、并提供了注释版本进行简要说明。 两级的总增益为1M。 我还显示了对600kHz、1uA 峰峰值信号的响应。 由于电容器尺寸的限制以及共模输入限制、您无法真正提高互阻抗级的增益、但您可以提高第二级的增益。

    需要注意的最大问题是噪声。 下面是模拟总噪声的图像、在600kHz 时较粗、即您的原始 bw 请求。  我们可以看到、  从第一级增益100k 的2nA 信号将与 第一级(S1_OUT)的噪声输出相同。 这会显著增加我们的最小输入信号。 但是、正如您看到的、带宽越低、噪声越低、输入越低。 但它不能这么低、我认为您能获得的最低电流在100nA 的幅度内。  

    我对您的系统在输出电压方面的必要性有点困惑、但下面是偏置到2.5V 的电路版本。 如果您要寻找0-2.5V 的输出、就像您说的那样、您可以将其更改为1.25V。 还显示了其瞬态响应。

    这些都可以用于仿真和计算、因此请告诉我构建此仿真或您在仿真中看到是否有任何复杂情况。 这可能需要进一步协作。

    谢谢!

    Hypatia

    e2e.ti.com/.../Rakesh_5F00_lmh6624.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hypatia、

    感谢您分享您针对放大器设计的解决方案! 您的见解非常有帮助、非常感谢。 很高兴在这个论坛上看到这种合作的努力。 继续保持出色的工作

    谢谢你

    Rakesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,这也是一个有趣的问题! 如果您遇到任何问题、请告诉我

    祝你一切顺利!

    Hypatia