This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:器件异步固定轨到轨

Guru**** 2856320 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1392991/tl072-part-oddly-clips-rail-to-rail

器件型号:TL072

工具与软件:

您好!

我最近从电路板供应商处收到了一个装有 TL072C 器件的电路卡。  供应商向 DigiKey 购买了器件。  该部件的评估显示它将电源轨固定到轨9Vp-p (使用9V 电源)。 根据技术规格表和之前的经验、此部件应该在较低的 p-p 电压(例如6V 至6.5V (p-p)和9V 电源下削波。  我不理解这一点、并担心该器件不是 TI TL072C 器件。  您可以提供帮助吗?

此致、

Rob Hall

自定义音调、LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的标记是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rob、欢迎访问 TI 论坛。

    我不确定您拥有的是哪个完整器件型号。 我将在 D 卷带版本上执行该操作; https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/TL072CDR/276925

    在"文档和媒体"下有 PCN 信息链接。  MULT Dev 2023年7月27日 此文档描述了设计和晶圆工艺变更。 设计更改可改善输出摆幅。  

    您有一个 PCN 更换器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    完整的器件型号为 TL072CDR。  参考 Digi-key 链接中的数据表显示: 您是否认为器件现在的电压摆幅增加了?  我无法从您提供的流程变更单中提取此信息。   通过将此器件与早期器件(具有更低的电压摆幅)进行比较、我观察到的另一个因素是白噪声增加。  这是否也是新工艺变更的可能性?

    谢谢!

    Rob Hall

    自定义音调、LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来像是 TL072H。 该器件为 CMOS 器件、因此具有轨到轨输出、但噪声更高。 (数据表会针对 TL072H 型号单独说明这一点。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    ncreased white noise。  这是否可能[/报价]

    是的、这是可能的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的工作方式类似于 H 器件、而不是 C 器件。  如何标记 H 部分?  我将印刷电路板制造厂家"搁置"、直至找出原因。  是否向 DigiKey 提供了 H 器件以及 C 标识?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robbie:  

    作为 PCN 流程的结果、TL07x 数据表根据此 PCN 进行了更新、也在 Digikey 的网站: 数据表 PCN 中列出  

    正如 Ron 前面提到的、行为差异源于 TL072CDR 的新工艺和设计变更。 新设计基于 TL072H 版本、虽然会有一些相似之处、但根据数据表规格、该器件的性能预计也会相同。 这在标记方面不是错误。 如果您有 TI 卷带标签、则可以确认器件和制造原产地以确定其名称。  

    如果您对申请有具体问题、请告知我们、我们很乐意为您提供帮助!  

    谢谢!
    此致、
    Ashley