This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:AMC1351DWVR 和 AMC1350DWVR 之间有何差异

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1351, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393884/amc1350-what-is-the-differences-between-amc1351dwvr-and-amc1350dwvr

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件:AMC1351

工具与软件:

你(们)好

您能否说明 AMC1351DWVR 和 AMC1350DWVR 之间的差异?

输入电压范围和输出电压范围似乎存在如下差异。 还有什么区别吗?

AMC1351进行比较

输入电压范围: -0.25 ~+5V

输出电压范围: -0.1V ~+2V  

AMC1350中

输入电压范围: -5V ~ +5V

输出电压范围: -2V ~+2V   

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    是的、这些器件之间的主要差异应在于输入/输出范围。 也就是说、这些差异源于 AMC1351是单输入器件、而 AMC1350是差分输入器件。 如果还有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    EVA