This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8601-Q1:VS 引脚接地短路

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393261/lmp8601-q1-vs-pin-short-with-gnd

器件型号:LMP8601-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMP8601

工具与软件:

我们使用的是 LMP8601QMAX 器件。

在过去几周的验证测试中、它一直运行良好。

验证期间、突然 LMP8601输出变为0V、然后我们分析发现电源电压在加电后变为0V。

因此、在调试期间、我们发现+5V 电源和 GND 两端的阻抗降至1.5欧姆。 提升引脚6 (即 LMP8601QMAX 的 VS 引脚)后、阻抗增加到正常范围(与之前的工作条件(即4.5K 欧姆)、并且电源稳压器正确生成5V。

提起该引脚后、从焊盘和 GND 的引脚6 (Vs)之间仍然观察到1.5欧姆电阻。

好的、请告诉我可能导致器件内 Vs 和 GND 引脚之间短路的可能情况。

此致、

Devendhiran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devendhiran、

    在上电期间是否存在任何导致任何引脚超过"绝对最大额定值"的方法。  通常、此问题是由过应力损坏器件引起的。  在启动或瞬态期间、根据具体情况、您可能会超过这些值、从而导致损坏。  如果您可以缩小问题的范围、我建议使用其他工作性能更好的器件。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的建议。

    我还对发生此故障的环境进行了一些分析。 由于环境试验室的通风口具有很小的泄漏电流、在低温环境中、在 PCB 附近可以观察到少量的水滴。 因此、一些水分也可能会到达 IC 引脚、在这些引脚中取出导线进行测量。 ( 注- 从所有导线中取出导线)

    由于失调电压和 Vs (在我们的应用中都连接在一起)靠近 IN+引脚、因此在 IN+上施加的24V 电压可能会达到 OFFSET+Vs 引脚、这可能会导致器件过载(正如您建议的)并可能导致故障。

    以上便是我对器件可能故障原因的理解(涉及 Vs 接地短路的故障情况)。

    现在、我们已将故障 IC 替换为新的 LDO、并 采取了一些预防措施、以避免低温测试过程中箱内漏水。 它将在低温测试完成后向您更新。

    此致、

    Devendhiran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devendhiran、

    好的。  感谢您的更新。   

    此致、

    Javier