This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240详细型号的差异

Guru**** 2561950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393970/ina240-differences-in-detailed-model-numbers-of-ina240

器件型号:INA240

工具与软件:

您好!

我正在考虑 INA240系列、A1:20V/V、A2:50V/V、A3:100V/V

上述型号的电路配置仅在决定增益的电阻器中有所不同、理解这一点是否正确?

内部运算放大器电路配置和 PWM 抑制配置是否完全相同?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    是的、器件的唯一差异是电阻器决定了其增益。 对于几种规格、不同增益版本之间会略有差异、但所有器件的功能都相同。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis