This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:CMRR 与频率间的关系、数据表图17、已请求确认

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393629/ina828-cmrr-vs-frequency-datasheet-fig-17-confirmation-requested

器件型号:INA828

工具与软件:

尊敬的女士、

数据表(SBOS792A–2017年8月–2018年1月修订)图17 (复制如下)显示了四(4)个增益值的 CMRR 与频率间的关系。  

迹线表明、当 G=1时、最低(例如:100dB @1kHz)、当 G=1000时、CMRR 最高(~120dB @1kHz)。  这似乎与直觉不符、因此我请求确认这确实正确、即:CMRR 会随着增益的增加而提高(更高)、而非相反。    

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    INA828 CMRR 与频率间的关系图正确。 由于直流 CMRR 由电阻器不匹配决定、它的 输出误差 被配置的增益拆分。  因此、对于给定的 Vos 变化、CMRR 在 G=1时由 Vcm 变化引起(Vcm=(CHANGE_VCM)/(CHANGE_Vos/) 也是如此 )= 100dB)、Vos 将除以10 (G=10变为120dB)并除以100 (G=100变为140dB 等) 但是、为了获得更高的增益、INA828的输出噪声将其限制在大约145dB。