This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV521:IN+/-引脚上具有保护二极管

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393721/tlv521-protection-diode-on-in---pin

器件型号:TLV521

工具与软件:

尊敬的团队:

1. TLV521DCKT 在 IN+到 V+和 IN-到 V-上是否有保护二极管、以便在对 IN+/-施加过压时保护它?

2.如果是、它接受多大的电流在二极管上流动?

此致、
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、绝对最大额定值显示了与电源轨的0.3V 偏移、即二极管的正向电压。

    2.绝对最大额定值 没有指定这一点,所以理论上,它是0A。实际上,目标小于1 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kitamura-San:

    克莱门斯在两个项目上都是正确的。  

    1.要添加更多细节,这里是他所提到的绝对最大额定值。  

    2.我同意您希望目标低于1mA。  这些二极管是 ESD 保护二极管。 它们并非专为钳位二极管而设计。  

    此致、  

    Robert Clifton