This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA357:具有快速关断功能的运算放大器选项

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389789/opa357-op-amp-options-with-fast-shutdown

器件型号:OPA357

工具与软件:

 对于 需要快速启用和禁用运算放大器的应用、我需要一个运算放大器。 我希望获得 OPA357等文件、但最好较慢一些。 TI 是否有任何符合这些规格的其他器件?

  • 启用/禁用/关断引脚的响应时间小于1us
  • 高阻抗输出禁用状态
  • 禁用状态下可以容忍较大的输入不匹配(一个输入驱动、一个输入在 VSS 上)
  • 可由5V 或6V 单电源供电。 (15V 电压也可以)
  • 单位增益稳定
  • Gain-Bandwidth (增益带宽) 10MHz、250MHz
  • 优先选择轨到轨输入/输出

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清楚地说、通过较慢速度、我的意思是我希望使用带宽较低的运算放大器。 50 -100MHz 单位增益带宽可能是我的应用的理想之选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的咨询。  
    OPA357似乎是您应用的理想之选。   OPA357的小信号带宽为250MHz、而增益带宽为100MHz。 除非 OPA357符合其他要求、否则您可以在设计中使用 OPA357。
    请分享您的原理图或设计、以便在运算放大器上提供更多输入。

    谢谢

    Vikas J