This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:OPA810

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389792/opa810-opa810

器件型号:OPA810
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

我得到了您的反馈、以便使用运算放大器实现负电容。 然而、最大的问题是您的建议电路的稳定性。  我想获取可以进行 LT spice 仿真模型来运行仿真的 CFOA 电路。 我希望得到负电容1000pF - 500pf 作为补偿。 频率响应范围为30Hz-30MHz、相位裕度>50度、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然我无法提供 LTSPICE 仿真文件、但我可以在 TINA-TI 和 Orcad PSPICE 中进行仿真、来帮助设计您的系统。

    您的电路输出是否有负载?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道您要尝试实现哪种补偿、以及为什么需要负电容、而不需要其他方法(如果有)>

    但是、一般而言、我可以建议这样的负电容仿真器可能会产生更不稳定的情况。

    1) 1)如果"C"(根据我在上一线程中的电路原理图)足够大、并且-C 仿真器连接到一个实际电容(按照绝对值应大于负值)、则运算放大器有可能在接近 的位置上振荡 运算放大器 GBW 调整。

    2) 2)如果您的运算放大器缺少 GBW、它将开始产生一些负电阻以及更接近的负电容 环路 GBW 调整。 您可能已经知道、负阻抗是 各种不稳定的一个因素。 现在、您可能需要通过在"-C 仿真器"的端子上连接一个电阻来补偿负接受率。

    3) 3)您可能认为、通过添加一个与 C 串联的小电阻器、您可以解决问题。 不完全正确。 您将消除问题(1)、但同时加剧问题(2)。

    因此、总的来说、您的负电容非常"愚蠢"、我不确定这是否是解决您的主要问题的正确方法。

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享一下电路供我分析吗