This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:噪声屏蔽设计

Guru**** 2521930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393131/ina333-noise-shielding-design

器件型号:INA333

工具与软件:

您好!

我正在设计一个 PCB 板、它将从放置在 PCB 上的传感器、固定在电机上的传感器获取不同的读数并从电机发送数据。

但难题是"VFD 将会出现"、因为板上会产生此类噪声、除屏蔽之外的任何设计建议都可以使 PCB 免受 VFD 噪声影响。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun,

    除了屏蔽之外、还有许多不同的技术可以帮助更大限度地减少噪声拾取。  下面是一些重要注意事项的简短列表、但我还包含指向详细介绍此主题的视频系列的链接。  我强烈建议您观看该系列视频。

    1. 保持一个实心的接地层。  接地平面中的不连续性可能会类似于天线。  通常、这是为了尽可能减少发射。  但是、任何可以作为发送器正常工作的天线也可以作为接收器工作(互惠原则)。
    2. 应使布线尽可能短且对称。   
    3. 如果噪声与您尝试测量的信号处于不同的频率范围、则可以使用滤波将噪声问题降至最低。

     简介-可实现良好 EMC 的 PCB 设计

    PCB 迹线作为波导

    PCB 布线阻抗匹配

    影响很小

    PCB 层叠对性能有影响

    数据完整性问题

     此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ART、

    感谢您的答复、它对您有所帮助!

    此致

    Tarun