This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:4...20mA 高精度电流环路到电压转换器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: RCV420, ADS127L11, THS4551, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1390398/rcv420-4-20ma-current-loop-to-voltage-converter-with-high-precision

器件型号:RCV420
主题中讨论的其他器件: TLV333OPA387OPA197ADS125H02ADS127L11、THS4551TPS7A20OPA392TINA-TIOPA192、THP210

工具与软件:

对于一个新项目、我们正在使用电容式传感器进行非常精确的高度测量(3mm 范围、纳米分辨率)。 电容传感器放大器具有与高度相关的电流环路输出(4..20mA)  

我必须设计一个电流环路至电压转换器、因为我们要读取更新速率为20kHz 的20位 SPI ADC 的传感器信息。 我发现 RCV420可执行电流环路到电压转换(根据 ADC 类型可能最大+5V 输出)。 然而、RCV420仅提供 DIP 版本、并且看起来非常旧。 那么、这款器件可能有更新的替代产品呢?

您有什么建议适合哪些 TI 器件(电流环路到电压转换器+带 SPI 接口和快速转换时间的20或24位 ADC)? 可以为该应用领域设计一个评估板或一个设计示例吗? 有了这些测试、我们就可以和软件工程师一起开始进行测试了。

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luis!

    同时、我从数据转换器论坛获得了关于 ADC 最佳选择的答案。 在本例中、这将是 ADS127L11、它是一个24位 Δ-Σ ADC。 使用此 ADC (4..20mA 电流环路)时、您是否对电流到电压转换器有建议。 根据模块的供应商、当测量系统看不到目标器(或开路)时、输出电流可以上升到26mA、因此使用250欧姆负载电阻器理论上可以实现+6.5V 的电压。 但是、这种情况不是正常情况、因为测量范围对应于4..20mA 的输出电流。 但我们必须注意、当电流稍高时、放大器输入不会损坏。

    在 ADS127L11评估板上、THS4551差动放大器用于缓冲模拟输入。 我不知道这对于电流环路到电压的转换是否也有用?  

    此 ADC 所需的模拟电压也取决于模式(高速或低速)、但我认为我们将使用+5V 作为模拟电源。 我有+24V 的外部电源、但我知道这些电源通常有一点噪声。 使用直流/直流转换器可以生成较低的电压(例如+6V)、并且使用噪声极低的 LDO 为模拟电源生成+5V 电压。 数据转换器团队将  具有高 PSSR 的 TPS7A20 LDO 称为 LDO。 还有噪声极低的直流/直流转换器是否适合这些类型的 ADC?

    对于精度、我认为使用 ADC 即可实现16位有效分辨率。 对于实际纳米范围、我们使用非常精确的激光干涉仪。 不过、该系统用于初始高度测量。