This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6611:LMH6611原理图和应用检查

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2891, OPA810, LMH6611, TINA-TI, OPA891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386660/lmh6611-lmh6611-schematci-and-application-check

器件型号:LMH6611
主题中讨论的其他器件: Tina-TIOPA891、OPA810、OPA2891

工具与软件:

您好、TI 专家团队、

   我使用 LMH6611开发一个小型电路来驱动负功率负载、如下图所示。 你帮我检查它是否可以实现或任何错误吗?

   其中 CH2 VIN 为0V 至5V、因此可从0A 至-10A 控制 Iout。  

   

   LMH6611是否有任何 SPICE 模式可以导入到 LTspice 或 Simetrix 以模拟该解决方案?  我想评估该电路的环路稳定性。 非常感谢。

   由于 LMH6611是旧器件、是否有与 LMH6611具有类似功能的新器件?

BR

Sean

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    一旦我了解了您的电路应用、我可能会为您提供一些新的器件建议。

    一般而言、如果您可以接受任何限制、您可以使用 TINA-TI 和 PSPICE 模型并将其用于其他仿真器。  之前有一些关于在其他仿真器中使用 PSPICE 模型(LMH6511的模型)的主题。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

      还有什么建议吗? 谢谢

    BR

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    本周我需要多花一些时间来查看你的电路。

    请预计在一周结束前提供最新信息。

    谢谢你。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

      我已经构建了一个上述测试板、其中我更改了用于低电流测试的 R21=R22=1欧姆、当我使用1V、50%方波信号输入 DAC2时、我会跳转到以200mA 50%方波的形式获取负载电流。 但这是测试波形、我不知道那个电路有什么问题。 请帮帮我。

    当 DAC2振幅为0mV 时、希望 Vfb-=0mV、但这里我得到的值约为-750mV、您认为原因是什么。 我的项目很紧迫、希望尽快得到解答。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试替换 R11=R12=0 Ω、这是测试结果、当输入信号是否存在时、Vfb-=-730mV 似乎没有。

    DAC2引脚连接到输出阻抗为50 Ω 的信号发生器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    我同意这些波形并不理想、您的电路需要调试。  

    如果您尝试在 LMH6611的同相引脚上施加直流偏置电压、您的电路是否得到改善?  这将是 PCB 上的引脚3。  您的电路可能需要在同相输入和 GND 之间有一个电阻器、从而允许一些直流电压偏移并使反相输入节点处于非零电压。

    我还将查看仿真。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

      我已尝试在引脚3和 GND 之间焊接一个10k 电阻器、但其行为如上所示。 还有其他原因吗? 我不明白为什么即使输入信号为零、引脚4也具有较大的负电压。 谢谢。

    BR

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

      我还尝试了将+5V 电源轨连接到引脚6、它可以得到更好的效果、但它仍然无法按预期进行调节、如下所示:

      即使 VIN = 0、VFB-(PIN4)仍然不为零、并且一些不稳定、如下所示:

       

      有什么调试建议吗? 谢谢。

    BR

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    这似乎是一个可能的稳定性问题。

    另一种尝试的修复方法是使用从放大器输出端到反相输入端的电容器添加本地反馈环路。  这是直流电路开路、但对于交流信号、随着频率的增加、这看起来像是短路。

    请尝试在反相输入和放大器输出之间添加电容器来稳定电路。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

      实际上、我在反相引脚和输出之间有一个电容器、但从根本原因来看、它似乎没有改进。 以下是我使用不同电容器的调试结果、您可以帮助吗? 谢谢。

      e2e.ti.com/.../debug-list.pdf

    BR

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    感谢您分享您的调试列表。  我可以按下图建议使用电容器吗?

    图:  

    谢谢你。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

       最好在引脚4和引脚1之间直接添加一个电容。 但有一个新的问题,似乎对于这种应用,它必须使用单电源而不是单电源。  

       我已经尝试使用单电源轨、这里有直流偏置电压。

       还有类似的新器件吗?它具有±10V 的更宽电源范围、具有高输出电流能力、高压摆率、高速率和低成本等特性。

      我已找到 OPA810和 OPA891、这两款器件如何?

    BR

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    我建议与 OPA891和 OPA810一起使用。  OPA891是我们的高电压、低噪声运算放大器系列中的一款产品。

    如果您需要双通道放大器、我们还提供 OPA2891。  感谢您尝试测试我推荐的方法。   

    此致!

    ALEC