This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3120EVM:EVM 电路问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3120EVM, THS3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394624/ths3120evm-evm-circuit-questions

器件型号:THS3120EVM
Thread 中讨论的其他器件: THS3120

工具与软件:

大家好、团队成员:

1.您可以告诉我、100 Ω 电阻器在 OP 输入端子上的作用是什么? 谢谢你。

2.根据数据表 SLOS420E、THS3120EVM 的原理图如所示

在放大器的输出端、R7A、R7B、R8B、Z2保持开路、但 R8A 装有49.9 Ω 电阻。 此电阻器的用途是什么?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    对于第一个电路、我不能明确地说 LDO 团队是如何捕获结果的、但使用那里的配置时、看起来像是在输入端设置 THS3120的噪声增益100欧姆、这实际上会是11V/V 的噪声增益 来自直流输出的直流信号看起来不会被放大、但器件的噪声增益会增加。 对于 THS3120EVM 中的第二个电路、R8A 电阻用于匹配可能在 EVM 之后使用的50欧姆特性阻抗同轴电缆、并匹配 下一级中将使用的端接电阻。 阻抗匹配是针对高速信号的标准和推荐实践、用于补偿传输线路效应、如反射。  

    此致、

    Ignacio