This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:LM339的输入共模电压范围

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394482/lm339-input-common-voltage-range-of-lm339

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件: LM2903

工具与软件:

尊敬的先生:

来自 Siemens:ö m 的一个简短问题

在本应用手册的 输入电压范围5.7特性部分中、 它指出仅适用于表1-2中列出的 LM339系列器件。 (以下黄色)

https://www.ti.com/lit/an/snoaa35e/snoaa35e.pdf

我能理解、LM339系列的出色功能仅适用于 LM339、而 不包括 表1-2中的所有器件、例如 LM2903吗?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表1-2中的所有器件属于 LM339系列。
    表1-2中的所有器件都 具有输入电压范围特性。

    请勿将其称为"共模电压范围"、因为只允许一个输入超出该范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    正如 Clemens 所述、我们在表1-2中将所有50多款器件称为"LM339系列"。 全部都基于相同的核心电路设计和工艺...只是通道数和温度范围存在差异。

    LM1/2/339四通道版本实际上是1972年发布的首款产品-因此我们称之为 LM339"系列"。 两个 LM290x 几年后出现。

    是的...都有"功能"。