This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:检查是否重新安排组件及其来源

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394540/tl072-check-if-the-component-is-rescheduled-and-its-origin

主题中讨论的其他器件:TL072

número da peça ó n: TL072.

Ferramenta/软件:

Tenho um lote deste componente e ele não está funcionando no meu Circuito, gostaria de saber como Posso verificar a não dele e e se e possível verificar se ele procedência foi remarcado, como Posso Fazer isso?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里购买了它们? 如果您没有从授权分销商处购买它们、则对其来源一无所知。

    TI 的 DIP 芯片的引线框变粗糙;具有空白支腿的芯片当然是假的。 (请参阅 [常见问题解答]为什么引线框看起来氧化或腐蚀严重?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cicero、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    如果左侧的旧 EVM 在您的应用中不起作用、而右侧的 EVM 正常工作、这意味着应用无法正确使用 TL072。  

    如何使用 TL072?结果是什么?